MCU Simulator Online は、オンラインPC上で無償で利用できるシミュレータです。サンプルプロジェクトがインポートされた状態で使用できるため、すぐに初期評価を開始できます。仮想ボードやエディタ、デバッグ、消費電流計測など、初期評価に有用な機能を備えています
選択したサンプルプロジェクトで MCU Simulator Online が起動します。
お試し版では、以下のプロジェクトのみ利用可能です。全てのプロジェクトをご利用になるには MyRenesas へのログインが必要です。
本アプリケーションは、RA6T2 マイクロコントローラで 永久磁石同期モータを センサレス ベクトル制御方式で駆動するサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみるこのソリューションは、空気中のPM2.5の濃度をリアルタイムに測定・検出する測定器のリファレンスデザインです。
このプログラムを動作させてみるMCU Simulator Online には 103 個のプロジェクトが用意されています。プロジェクトのタグもしくはプロジェクトで使用されている MCU から動作させたいプロジェクトを選んでください。あるいは、MCU を選んでプロジェクトを作成することも可能です。
RL78/G22とRYZ024Aを使用したLTE通信を模したサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみる本アプリケーションは、RA6T2 マイクロコントローラで、永久磁石同期モータを駆動するセンサレス 120 度通電制御のサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみる本アプリケーションは、RA6T2 マイクロコントローラで 永久磁石同期モータを ホールセンサ利用による120度通電方式で駆動するサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみる本アプリケーションは、RA6T2 マイクロコントローラで、2個の永久磁石同期モータを駆動するセンサレスベクトル制御のサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみる本アプリケーションは、RA6T2 マイクロコントローラでホールセンサを用いて永久磁石同期モータを駆動するベクトル制御のサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみる本アプリケーションは、RA6T2 マイクロコントローラで 永久磁石同期モータを センサレス ベクトル制御方式で駆動するサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみるModbus ASCII/RTUでマスタ/スレーブ機能を実現するサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみるModbus ASCII/RTUでマスタ/スレーブ機能を実現するサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみる本サンプルプログラムは、RL78/G14 Fast Prototyping Board (FPB) を用いて Arduino 言語のようなプログラム記述で 7 セグメント LED (カソード・コモン) をダイナミック点灯制御します。
このプログラムを動作させてみるこのサンプルプログラムでは、32 ビット・インターバル・タイマを使用し、タイマ割り込み時のコンペア一致検出フラグに応じて LED 表示を反転します。また、スイッチを押した回数によってタイマ割り込みの発生周期を変更します。
このプログラムを動作させてみるこのサンプルプログラムでは、RL78/G23のシリアル・インタフェース UARTA による UART 通信を行います。対向機器から送られてくる ASCII 文字を解析し、応答処理を行います。
このプログラムを動作させてみる本サンプルプログラムは、RL78/G23のI2Cを使用してHS300x 湿度・温度センサーから湿度・温度データを取得し、演算を行います。
このプログラムを動作させてみる本アプリケーションは、RA6T2 マイクロコントローラで 永久磁石同期モータを センサレス ベクトル制御方式で駆動するサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみる本アプリケーションは、RL78/G1F マイクロコントローラで 永久磁石同期モータを センサレス 120 度通電方式で駆動するサンプルプログラムです。
このプログラムを動作させてみるこのソリューションは、赤外線センサを使用して人の存在/不在を検出し、LEDを自動的にオン/オフするリファレンスデザインです。
このプログラムを動作させてみるこのソリューションは、空気中のPM2.5の濃度をリアルタイムに測定・検出する測定器のリファレンスデザインです。
このプログラムを動作させてみる